结果:找到"串口屏 空气净化器",相关内容1000条
- 成功案例展示|1.54寸屏应用于艾美特空气净化器
- 伴随着国民经济的飞速发展,空气质量问题对健康的影响受到了越来越广泛的关注,由于各种空气污染现象的发生以及消费水平升级的驱动,更多的消费者开始使用空气净化器。空气净化器是有效提高空气质量、对抗空气污染的产品,以应用于卧室、新装修房屋、客厅等家用场景为主。由于消费主力逐渐转向年轻群体,空气净化器的使用场景开始向办公室等商务地点转移,消费者会更加关注室内空气中的花粉、细菌、病毒等潜在致病因素,追求健康品质生活,增加对空气净化器产品的消费,从而反向推动着产品的迭代更新。当下以及未来都将是万物互联的物联网时代,在对产品的品质升级上,大部分厂商都会选择配备智能显示屏来增强产品的智能化,打造市场差异化。艾...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 空气净化器 物联网 乐鑫 ESP32 串口屏技术 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-27 13:44:00
- 4.3寸串口屏应用于电热水器方案分享
- 近几年来,作为家庭刚需的热水器产品市场饱和度高,已到达产业升级的调整阶段,且电热水器市场因产品同质化严重,大量消费者的痛点问题无法得到解决而走向低迷,消费者更倾向于选择体验感更加舒适、使用更加便捷的燃气热水器,电热水器产品的规模增长明显放缓。但随着“双碳”战略落地并推进实施,作为高碳产品的燃气热水器因需反复加热,废气排放量多而与践行的“双碳”目标背道而驰,因此,对环境较为友好的电热水器将有望迎来市场回春。随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高,低价产品已经无法完全满足用户的需求,推出简单创新的产品,并不能真正提升电热水器的竞争力,只有推出颠覆性创新、真正可以打动消费者的产品,在健康化、高端化、...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 热水器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-09 10:27:00
- 集WIFI、蓝牙、语音交互多功能的2.1寸旋钮屏应用于空气炸锅
- 近几年来,随着居民消费能力的提升,空气炸锅、早餐机、煮蛋机等精致小巧的厨房小家电产品逐渐受到市场的欢迎。再加上疫情的影响,人们居家时间大幅增加,不少消费者线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长。在全民倡导低脂低油健康饮食的环境下,空气炸锅因无需油炸即可达到酥脆口感的特性恰逢其时地满足了人们的需求。空气炸锅将热空气作为加热介质,经过空气炸锅处理后的食物,低脂肪低油烟,并且在操作上的简捷便利更是受到不少年轻消费群体的青睐。未来厨电产品的健康、智能模块和功能标配化,将成为产业升级和消费升级的趋势。产品应着眼于消费升级、科技创新和品质提升,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 空气炸锅 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-29 11:05:00
- 启明智显|4.3寸串口屏在空气净化器上的应用方案
- 在疫情的影响下,居民对于健康的重视程度不断提升,加之消费升级的趋势越发明显,与健康息息相关的空气净化器成为了消费升级的主流产品之一,空气净化器产品的需求呈现出与日俱增之势。空气净化器是有效提高空气质量、对抗空气污染的产品,多应用于卧室、新装修房屋、客厅等家用场景。而随着消费主力逐渐转向年轻群体,空气净化器的使用场景开始向办公室等商务地点转移,消费者会更加关注室内空气中的花粉、细菌、病毒等潜在致病因素,追求健康品质生活,增加对空气净化器产品的消费,从而不断推动产品的迭代升级。启明智显为此带来了拥有强大性能且极具成本优势的智能屏解决方案。(图源网络)解决方案:4.3寸串口屏方案基于ESP32-S...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 空气净化器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-23 16:17:00
- 启明智显分享|3.5寸串口屏在净水器上的应用方案
- 随着人们消费的升级,人们渐渐开始追求健康的生活,其中对日常用水的要求也越来越高,针对这一需求衍生出了家庭净水行业的市场。到目前为止,我国的家庭净水技术已经不断成熟和稳定,家用净水器被广泛应用于普通家庭的日常生活中,成为家庭中不可或缺一部分。在这一新的消费诉求下,家用净水在满足了基本的净水需求外,同时也应该顺应当代审美以及以90后为主的消费群体的品质需求。近两年,净水市场出现了减速放缓的态势,很一大原因是产品同质化现象严重,功能单一,缺乏特色的净饮机。已不能满足时下消费者多元化、高端化、品质化的净水需求。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5串口屏净...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能净水器 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:47:00
- 启明智显分享|4.3寸串口屏在户外便携式电源智能化应用方案
- 方案背景:在当今的社会发展中,人们户外移动终端电子产品已经不仅仅局限于一部手机,而是涵盖了功耗较大的笔记本、平板等等,甚至包括了人们的代步产品,如电动滑板车、可折叠电动车、智能平衡车等等,所以人们对电耗产品的户外续航能力提出了更高的要求。大容量户外电源的出现在很大程度上解决了电耗产品的续航需求。大容量户外电源内置锂离子电池和自身的储能装置,容量大且方便携带,自带多种充电接口,能满足多种电耗产品的续航需求,因此还被广泛应用于家庭应急供电、应急救援、户外休闲、移动办公、露营、钓鱼等场景。移动电源的电源信息需要通过一定的方式显示给使用者,才能让使用者第一时间内直观地了解到设备的电源信息,以及是否短...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 储能 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-04-27 10:02:00
- 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
- 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
- 3.5寸串口屏在净化器上的应用
- 根据IDC预测数据显示,2021年中国智能家电设备出货量增长率预计在33%左右,2020-2025年出货量复合增长率预计在22%左右。而2021年中国智能电视销售额的增长率将放缓至4.1%,中国智能家电设备未来出货量的增长主要是基于智能家电领域的市场需求增加。所以在2021年,智能家电是主要的增长点,其中主要消费群体是90后年轻人。以净化器为例,年轻消费者对净化器的功能需求不再局限于净化空气,自动清洁、等传统功能,而是更加关注产品的创新性和可用性。下图是某品牌的净化器,就应用了启明云端3.5寸的彩屏方案。简约大气,不仅能清新空气,还能全方位照明。在闲暇之余,约上朋友搓上几局麻将,岂不快哉!接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 净化器 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-25 15:46:00
- 空气流量传感器有哪几种存在形式
- 空气流量传感器的仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。不同种类的空气流量传感器有不同种类的组成: 1.活门式空气流量传感器装在汽油发动机上,安装于空气滤清器与节气门之间,其功能是检测发动机的进气量,并把检测结果转换成电信号,再输入微机中。该传感器是由空气流量计与电位计两部分组成。 2.卡曼涡旋式空气流量传感器:为了克服活门式空气流量传感器的缺点,即在保证测量精度的前提下,扩展测量范围,并且取消滑动触...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 空气流量传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-15 13:47:00
- WIFI空气净化器控制电路
- 简介:1,正规注册工作室,可以开增值税发票;2,10年开发经验,熟练应用PCB绘图软件,掌握多种高低端单片机;3,可根据客户要求增加或完善产品功能,以体现客户自身的产品特色;产品方案类目如下:1,小家电系列:空气净化器控制器、热水器控制器、电风扇控制器、暖风机控制板、电熨斗控制板、冰箱控制器、饮水器、电热水器控制板、抽油烟机、消毒柜、多士炉、杀菌机、加湿器、面包机、咖啡壶、电热水壶、吸尘器、豆浆机、榨汁机等。2,其它产品:LED灯控制电路板、太阳能路灯控制器、舞台灯控制、LED多级调光灯控制器、温控器、电机控制器、交通信号灯、景观灯产品等。空气净化器作品展示:原理图展示:电源部分无刷电机接口...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: ESP8266 空气净化器 空气检测 粉尘检测 激光传感器 发帖人:乐芯工业设计工作室 发帖时间:2017-09-14 10:02:00
返回